30.09.2018 18:29 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 32894 Bewertung: (4066)
|
Lade mal deine Datei hoch. |
30.09.2018 18:37 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 32894 Bewertung: (4066)
|
Wenn du mit Cursor Runter (falls Meldetexte vorhanden) nach unten blätterst, bis der Einschaltscreen (in der Regel Datum & Uhrzeit) angezeigt wird und dann mit Cursor rechts blätterst, bis die Screens 3/9 und 4/9 angezeigt werden, kannst du sehen, auf welchen AIs Werte in die LOGO! kommen.
DateianhangLOGO! 8 Handbuch 0BA8 2016_07 (FS4) Seite 367.pdf (61 Downloads) |
30.09.2018 19:23 | |
Beiträge: 14 Bewertung: (0) |
hab an der LOGO geschaut da kommt auf dem Ai3 nichts, aber wie gesagt wenn ich zw 0ai-2ai-4ai umstelle geht jedesmal ein anderer nicht DateianhangHeizung Ripp 2.01.zip (57 Downloads) |
30.09.2018 21:22 | |
Beiträge: 14 Bewertung: (0) |
Hallo Ja das meinte ich, der Hacken bei Webserver hat gefehlt. Besten Dank |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf