03.03.2020 15:53 | |
Beiträge: 17 Bewertung: (0) |
Hallo Ich möchte meine LOGO 8 mit dem NTP Zeitserver aktualisieren. Jedoch kommt immer die Meldung NTP-Client nicht synchronisiert ( Foto im Anhang) die IP-Adresse habe ich von folgender Webseite: https://www.miaxcom.ch/support/kb/faq.php?id=54?id=54&lang=de Habe natürlich auch verschiedene IP Adressen auch von Deutschland probiert, aber es kommt immer die gleiche Meldung und kann die LOGO nicht synchronisieren. Kann mir da jemand weiterhelfen? danke =) ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 03/04/2020 10:50:15Neue Überschrift nach Splitten |
|
03.03.2020 15:58 | |
Beiträge: 17 Bewertung: (0) |
Ich habe keine Fritzbox. Probiere es bei uns in der Firma und die Logo ist über einen Switch angeschlossen |
03.03.2020 16:01 | |
Beiträge: 17 Bewertung: (0) |
soeben ausprobiert, lässt sich auch mit dieser Adresse nicht synchronisieren |
03.03.2020 16:06 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 07.10.2024 Beiträge: 33887 Bewertung: (4215)
|
Ne, dass weiß ich nicht, dafür sind ja eure Informatiker da. Die wissen, was da los ist. |
Folgen Sie uns auf