04.03.2020 11:40 |
|
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 07.10.2024 Beiträge: 33887 Bewertung: (4215)
|
Genau das wollte ich damit sagen. |
05.03.2020 06:54 | |
Beigetreten: 11.09.2014 Letzter Bes: 02.10.2024 Beiträge: 763 Bewertung: (29) |
Servus, schreib doch mal was für eine FW deine LOGO! hat. Ich glaube mich zu erinnern, das es bezüglich NTP zwischen FS:04, FS05 und FS:06 unterschiede gibt. Wenn das so sein sollte, dann kannst du bei einer LOGO! FS:04 und FS:05 auf FS:06 ein FW update machen. Schau dir mal den SIOS-Beitrag dazu an: Hier die Beschreibung und die Dateien zum DL: Bitte beachten, das du dann auch mindestens die LSC V8.1 benötigst. Besser gleich die LSC V8.2 SP1 Hoffe das hilft dir. |
Folgen Sie uns auf