12.01.2015 21:21 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 28.05.2023 Beiträge: 29942 Bewertung:
|
Dann nenn uns doch erstmal die IP-Adressen von PC und Logo sowie die Subnetzmasken. |
13.01.2015 08:49 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 28.05.2023 Beiträge: 29942 Bewertung:
|
Kannst ja hier auch mal schauen. /tf/WW/de/Posts/119630 |
13.01.2015 21:13 | |
Beiträge: 3 Bewertung:
|
vielen Dank für die Tipps... mal eine dumme Frage.... muss ich in einem Netz sein um mit der Logo 8 zu kommunizieren ( Programm zu Übertragen) |
13.01.2015 21:47 | |
Beiträge: 3 Bewertung:
|
bitte schritt für schritt erklären... es geht einfach nicht |
Folgen Sie uns auf