08.02.2023 09:44 | |
Beigetreten: 02.02.2023 Letzter Bes: 02.03.2023 Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Hallo, ich versuche bei meiner Logo 8 (0BA1, FW 1.83.02) die Uhrzeit über LSC (8.3.0) einzustellen. Leider kommt beim Anwählen des Reiters "Uhrezeit einstellen" in den Onlineeinstellungen die Fehlermeldung "Fehler beim Laden des Panels" (ohne vorherige Anzeige des "Mit Gerät verbinden" Balkens). Alle anderen Reiter funktionieren ohne Probleme. Im Infofenster erscheint die Meldung "Cannot assign requested address: Cannot bind" Kennt jemand eine Lösung? DateianhangFehler Uhrzeit einstellen.pdf (183 Downloads) |
08.02.2023 12:16 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 04.11.2024 Beiträge: 34135 Bewertung: (4254)
|
Eventuell hilft ein Updaten auf LSC V8.3.1. Das Update kannst du dir hier downloaden: Download-Links für aktuelle LOGO! Software und FirmwareUnd wenn das nicht hilft, würde ich dir empfehlen, einen Support Request zu starten. |
Folgen Sie uns auf