22.12.2020 17:41 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
Ok vielen Dank für deine Hilfe. Evtl. kannst du mir auch noch bei einer weiteren Angelegenheit helfen. Ich habe einen Analog zu PWM Wandler gekauft. Dieser wandelt 0-10V Signale in ein entsprechendes PWM Signal um. Leider schafft dieser nur bis 20kHZ. Die Lüfter, die ich regeln möchte, benötigen jedoch 25kHZ PWM-Signale. Hintergrund des Ganzen ist eine Temperaturregelung mittels PI-Regler und einem 3-Adrigen 24V Lüfter. Könnte man diesen damit regeln? Falls er Geräusche macht wäre dies egal. Ich habe auch ein Programm mit einem Schwellwertschalter geschrieben. Dieses funktioniert mit einem 12V DC Lüfter auch problemlos. Würde das ganze aber gerne mit einem PI-Regler regeln. ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: CS Moderator am: 12/25/2020 17:10:19Neue Überschrift nach Splitten |
|
22.12.2020 17:43 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 04.10.2024 Beiträge: 33876 Bewertung: (4213)
|
Die LOGO! ist für PWM-Signale in diesem Frequenzbereich nicht geeignet. |
Folgen Sie uns auf