29.05.2020 09:00 | |
Beigetreten: 02.12.2014 Letzter Bes: 28.11.2023 Beiträge: 60 Bewertung: (0) |
Hallo seit fast 2 Jahre wurden die Daten zwischen LOGO und ARDUINO ohne Problemen übertragen. Seit ein paar Wochen "frienen " die Werte ein und werden nicht mehr aktualisiert. Ich habe weder das Programm der LOGO noch des ARDUINO geändert. Wenn ich das Programm wieder in den ARDUINO hochladen geht es wieder für ein paar Tage. Hat jemand eine Idee? Gruß Ronni ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 05/29/2020 09:32:49Neue Überschrift nach Splitten |
|
29.05.2020 09:03 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 10.08.2024 Beiträge: 33524 Bewertung: (4165)
|
Welche LOGO! hast du genau? Schreibe bitte die genaue Bestellnummer und die Firmwareversion... |
29.05.2020 11:54 | |
Beigetreten: 02.12.2014 Letzter Bes: 28.11.2023 Beiträge: 60 Bewertung: (0) |
Danke für die schnelle Antwort 6ED1 052-1FB00-0BA8 V1.08.02 |
Folgen Sie uns auf