20.09.2012 17:32 | |
Beiträge: 495 Bewertung: (58) |
Eine Slave LOGO! kann kein Programm haben. Eine Slave LOGO! stellt nur ihre Ein- und Ausgänge zur Verfügung. Um das zu erreichen muss man an der LOGO! die IP-Adresse vergeben und sie in den Slave Modus stellen. Dann noch die IP des Masters angeben und läuft. Hierzu gibt es aber schon unzählige Beiträge und auch Beispiele. Einfach mal die Suche benutzen oder hier schauen. Viele Grüße |
Zuletzt bearbeitet von: Mc Muffin am: 20.09.2012 17:34 |
|
25.09.2012 11:08 | |
Beiträge: 24 Bewertung: (1) |
Mir scheint esgibtda ein Missverständnis. Der Online Test wäre möglich, aber "Chanis" schreibt, er habe nur wenig Zugriffszeit zu den LOGO!s. Es bleibt nur fürs testen (mit dem Simulator) eine spezielle Programmvariante zu schreiben in der NIx mit Ix bzw. Qx ersetzt wird. |
Folgen Sie uns auf