01.04.2022 00:09 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 13.07.2024 Beiträge: 2205 Bewertung: (99) |
Hallo zusammen, Zusätlich mußte dadurch das Betriebssystem der Logo komplett neu geschrieben werden. Die Programmierung hat allerdings nichts mehr mit dem Standard zu tun und kann somit mit dem LSC nicht mehr programmiert werden. Allerdings ist der freiprogrammierbare Web-Server erhalten geblieben und kann weiter über den LWE bearbeitet werden.
Beim Display ist es möglich auch einzelne Bildpunkte via "Peek and Poke" anzusprechen. Somit ist es auch möglich eigene Grafiken einzubinden. |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
01.04.2022 06:48 | |
Beigetreten: 11.09.2014 Letzter Bes: 11.07.2024 Beiträge: 729 Bewertung: (29) |
|
Folgen Sie uns auf