26.09.2013 07:36 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Das siehst Du richtig. Bei 3 PT1000 benötigt Du 2 Erweiterungsmodile AM2 RDT und als Spannungsversorgung für die Erweiterungsmodule 1 LOGO! Powermodul. Im Anhang ein Vorschlag. DateianhangHeizung Desmopower.zip (88 Downloads) |
26.09.2013 07:59 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Hallo Desmopower, Entschuldigung, hatte bei der ersten Version das Ausschalten der Gastherme übersehen. DateianhangHeizung Desmopower2.zip (110 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
26.09.2013 22:09 | |
Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
Wow, erst mal vielen dank für deine hilfe. mit so umfangreicher unterstützung hätte ich im leben nicht gerechnet. Habe letzte nacht auch noch ein wenig gegrübelt, wie man "Grundfunktionen" günstiger hin bekommt und zugleich die Begrenzte Anzahl der Analogeingänge schont. bin dann bei conrad auf Temperatur schalter gestoßen, die weniger als 1 Euro das Stück kosten. Sind alle, ab Temp "x", Öffner. Für die Regelung fester Temperaturen, die eh nicht geändert werden müssen, wäre das doch eine alternative, oder? Habe dann mal einen ersten logo gehversuch gemacht, resultat, siehe anhang. Profis werden wohl die Hände über den Kopf zusammen schlagen!? wenn du mir verräts, wo ich dich bewerte, dann mache ich das natürlich selbstverständlich ;-) Gruss Christian
DateianhangSchaltplan1.zip (105 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Desmopower am: 26.09.2013 22:13 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf