18.09.2021 18:14 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 10.08.2024 Beiträge: 33524 Bewertung: (4165)
|
1.) Lass mal die Subnetzmaske bei 255.255.255.0. Eine Subnetzmaske (3 Segmente) ist so wie so nicht möglich, da hast du dich vertippt. 2.) Du hast eine LOGO!8.2 für diese ist mindestens LSC V8.2 nötig. Besser wäre aber wenn du sofort auf LSC V8.3 updaten würdest. Link zum Update auf LSC V8.2: LOGO! Soft Comfort V8.2 SP1 ( Download, Hinweise, Anleitung )Link zum Update auf V8.3: Download für LOGO! 8.3 Software UpgradeAllerdings unterliegt der Download für LSC V8.3 einer Exportbeschränkung, welche eine erweiterte Registrierung verlangt. Warum müssen Sie sich für einen Download exportbeschränkter Software anmelden und registrieren und welche Daten werden dafür benötigt?Die Freischaltung nach der erfolgten Registrierung kann schon ein paar Tage dauern, eventuell bis zu 14 Tagen. Ach ja ... Deine LOGO! ist dann in der Geräteauswahl von LSC eine LOGO!8.FS4. |
18.09.2021 18:55 | |
Beigetreten: 30.12.2020 Letzter Bes: 20.05.2024 Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Zum 1. Punkt vertippt habe ich mich nicht, da ich die Zahl 254 hinten selbst geändert habe, da die Meldung kam das die Logo und PC nicht im gleichen Subnetz sein dürfen. Mit dem Softwareupdate probiere ich es und melde mich dann (ich hoffe es klappt) Danke für die sehr schnelle Antwort |
23.09.2021 19:33 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 10.08.2024 Beiträge: 33524 Bewertung: (4165)
|
Und, Problem gelöst? |
Folgen Sie uns auf