30.10.2019 10:35 | |
Beigetreten: 08.12.2017 Letzter Bes: 14.12.2022 Beiträge: 3 Bewertung:
|
Guten Tag, Folgende Sachlage, Die Logo(6ED1052-1CC08-0BA0) und die 1500 (6ES7 515-2FM01-0AB0) sollen eine ModBus verbindung aufbauen indem die Logo ihre Eingänge an die 1500ter weitergibt und ich es in in eine DB schreiben möchte. Die Verbindung ist Laut der Logo und der 1500 OK, die Schnittstelle selber im Clientbaustein bei der 1500 schreibt auch 7005, 7006, 0000 (also senden, empfangen, Ablauf OK) Aber trotzdem kriege ich die Eingänge nicht in meine DB. Könnte sich jemand das Thema anschauen und mir helfen? DateianhangBausteine usw..zip (73 Downloads) |
30.10.2019 10:45 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 13.07.2024 Beiträge: 33335 Bewertung:
|
Muss das denn eine Modbus-Verbindung sein? Kannst du keine S7-Verbindung nutzen mit PUT/GET? |
30.10.2019 11:40 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 13.07.2024 Beiträge: 33335 Bewertung:
|
Hier ist der Link zu den Beispielen: Beispiel: Einrichten einer Kommunikation zwischen LOGO! 0BA8 und S7-1200 |
30.10.2019 11:53 | |
Beigetreten: 08.12.2017 Letzter Bes: 14.12.2022 Beiträge: 3 Bewertung:
|
Danke dir :) Nachtrag, Ich habe noch ein wenige getestet und mit der Hilfe der Facbook Com habe ich es hingekriegt. Am Ende war nur der Schlüssel falsch und die Anwahl zu den MBUS adressen musste Richtig vergeben werden. MODE DATAADDR Data_LEN mussten stimmen. Für die Abfrage der Eingänge musste ich MODE 0 DATA_ADDR 10001 und DATA_LEN 02 nehmen. Unter der Hilfe Parameter MB_MODE und MB_DATA..... nachlesbar nur ist die Tabelle etwas unübersichtlich am Anfang. DateianhangLogo-1500.zip (62 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: AutoGen_5835020 am: 10/30/2019 14:14:55Zuletzt bearbeitet von: AutoGen_5835020 am: 10/30/2019 14:15:23 |
|
Folgen Sie uns auf