05.03.2019 15:08 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 25.09.2024 Beiträge: 33837 Bewertung: (4205)
|
Dann hast du die falsche LOGO!Soft Comfort Version oder nur eine Demoversion. Du benötigst mindestens eine Vollversion von LSC V8.1, besser noch eine Vollversion von LSC V8.2. Wenn ein Vollversion von LSC installiert hast, kannst du dir hier das kostenlose Update auf LSC V8.2 downloaden: Demosoftware, Upgrades/Updates, Treiber Wenn du Windows als Betriebssystem hast, beachte, es gibt das Update als 32bit und als 64bit Version. Nach dem Download des Updates hast du eine Datei namens "Setup.exe". Diese startest du als Administrator und folgst den Anweisungen. |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
06.03.2019 15:25 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 25.09.2024 Beiträge: 33837 Bewertung: (4205)
|
Kann man dann das Thema als gelöst betrachten? |
06.03.2019 15:35 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Jupp, Fragestellung erfolgreich gelöst. |
Folgen Sie uns auf