20.06.2018 04:53 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 12.05.2024 Beiträge: 33020 Bewertung: (4079)
|
Woher weißt du, dass dein Programm nicht mehr in die LOGO! passt? Die SD-Karte erweitert dir nicht den Programmspeicher, da unterliegst du einen Irrtum. Und sie muss nicht mit FAT formatiert sein, sondern mit FAT32. DateianhangScreenshots.zip (87 Downloads) |
20.06.2018 16:32 | |
Beiträge: 232 Bewertung: (2) |
Hallo ixo65, nee, alle Meldetexte sind auf "LOGO TD" gestellt, habe ich so übernommen weil es auch so war als du mir die ersten Schritte zu so einem Menü vor Zeiten erklärt hast, damit habe ich das immer so erweitert und jetzt ist es so groß. Das Projekt ist angehängt, und auf der Seite für den "Vorraum" ist ganz oben der erste "Vorwärts-, Rückwärtszähler" mit der Blocknummer "B004", alles was von dem abgeht wird nicht angezeigt und geht am rechen Seitenrand nach unten, das sind die ganzen Meldetexte für die Windrichtung und der Windgeschwindigkeit, alles was damit verknüpft ist wird nicht angezeigt. Gruß Alex DateianhangProjekt-01.zip (67 Downloads) |
20.06.2018 17:01 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 12.05.2024 Beiträge: 33020 Bewertung: (4079)
|
Funktioniert doch in der Simulation einwandfrei. |
Folgen Sie uns auf