04.02.2018 17:11 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, habe leider ein Problem mit dem Firmwareupdate bei meiner Logo8 FS 04 Hab die MSD mit Fat32 formatiert die Datei direkt entzipt auf die Karte gespielt. Logo ausgepackt (neu) spannungslos, Karte rein, Logo an Spannung..aber dann startet die Logo ganz normal ohne auf die SD zuzugreifen. Hab ich da einen Denkfehler? Hoffe es kann mir jemand helfen :) Danke im voraus Grüsse ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 05.02.2018 08:18:28Neue Überschrift nach Splitten |
|
04.02.2018 17:17 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 14.10.2024 Beiträge: 33954 Bewertung: (4221)
|
Bist du dir sicher, dass deine FS04 auch eine Firmware kleiner FS06 hat? |
04.02.2018 17:37 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Danke für die Antwort Es steht FS04 FW V1.81.01 auf der Verpackung und am Gerät wird 1.81.01 angezeigt |
04.02.2018 17:50 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Die Karte hat 2 GB Logo ohne Karte -> Diagnose-> Karte fehlt Logo mit Karte -> Diagnose-> Lesefehler Dann wird vermutlich die Logo meine Karte nicht mögen..? |
04.02.2018 18:07 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, neue Karte rein..siehe da -> es geht! Danke für die Hilfe! Schönen Sonntag Gruss Roland |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
04.02.2018 18:08 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 14.10.2024 Beiträge: 33954 Bewertung: (4221)
|
Schön, dass es geklappt hat. |
Folgen Sie uns auf