07.03.2015 07:31 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 15.09.2024 Beiträge: 33775 Bewertung: (4194) |
Vielleicht hilft dir der Topic weiter. |
09.03.2015 09:25 | |
Beiträge: 2930 Bewertung: (432)
|
Hallo,
NI kannst du in der Statustabelle des Web-Servers nur lesen. Das Schreiben geht über VBx, aber nur Byte weise, nicht einzelne Bits. Verwende doch den Softwareschalter in deinen Meldetexten. Bis zu 8 je Meldetext möglich. Als Anzeige von digitalen Signalen verwende ich immer den Bargraphen mit zwei Felder und über das digitale Signal und einem Mathe FB gebe ich 1000 aus, was ich dann für den Bargraphen verwende. Hab dir mal ein Beispiel angehängt. Schalten des SW-Schalter per Text mit On und Off
Hoffe das hilft dir.
DateianhangWeb_Forum.zip (179 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
13.03.2015 09:54 | |
Beigetreten: 30.12.2010 Letzter Bes: 11.06.2024 Beiträge: 10 Bewertung: (0) |
Hallo Pape, schaue dir doch mal FHEM an. Benutze diesen Server auf Perl Basis um auch mit einer Logo zu reden. Er läuft auf einem Linux System wie z.B. dem Raspberry. Dort kann er über eine Webseite/App gesteuert werden. http://forum.fhem.de/index.php/topic,26092.0.html Gruß Porsti |
Folgen Sie uns auf