11.04.2022 20:40 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung:
|
Wenn da mal wieder jemand am LWE bastelt, dann sollte zwingend an der Geschwindigkeit beim Seitenaufbau gearbeitet werden. Eine fast leere Seite wird noch zügig geladen, aber sobald man etwas aufwendig programmiert hat, dauert es eine gefühlte Ewigkeit bis die Seite sich an Handy oder PC aufgebaut hat. Die einzelnen Befehle werden dann wieder zügig ausgeführt. ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: The Helping Hand am: 04/12/2022 10:42:40Neue Überschrift nach Splitten |
|
12.04.2022 13:32 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 08.08.2024 Beiträge: 2208 Bewertung:
|
O.K., damit fällt die Datenmenge raus. Bleibt nur noch die Datenübertragung von der Logo zum Browser übrig. Denn Du schreibst ja:
Ist die ganze Seite im Cache des Browsers werden nur noch die aktuellen Werte übertragen. Auf meiner Test-Logo (8.2) hatte ich mal einen ähnlichen Fall. Da ich diese immer die gleiche IP betreibe und verschiedene LWE-Projekte damit erstellt wurden, zeigten sich irgend wann lange Ladezeiten und fehlerhafte Grafikdarstellungen. Nach dem manuellen Löschen des gesamten Cache-Speichers des Browsers war ruhe. Vielleicht ist das ´ne Möglichkeit Ich habe aber eher die Logo selbst mit der TSL-Verschlüsselung in Verdacht. Gut möglich das die dazwischen haut .... Und LWE ist beim Berieb der Logo ja nicht mehr selbst im Spiel. Ich glaube kaum das er so viel Fehler beim Erstellen des HTML-Codes macht. Vielleicht könnte jemand von Siemens uns aufklären. Im Gegensatz zum Kommentar vom Logo! Support (04.11.21) im Thema "LOGO! 8.3 Webserver Probleme" bin ich der Meinung, daß es am Browser selbst, nicht liegen kann. Sonst würde nie jemand vernümftig Surfen können ... Ella_68 |
Zuletzt bearbeitet von: Ella_68 am: 04/12/2022 13:34:38 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
12.04.2022 19:12 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung:
|
Einen Schritt weiter bin ich jetzt. Habe es am Heim-PC getestet. Ich habe die neueste LWE Datei auf meine Testlogo aufgespielt. Mit dem Handy im Heimnetz ging der Aufbau recht flott. Am PC doch recht zögerlich. Ich habe das LWE Projekt und die Logo Datei mal angehängt, vielleich will es ja mal jemand testen. Ich kann es erst nächste Woche an der laufenden Anlage testen. PW: logo DateianhangAktuell laufende Version.zip (228 Downloads) |
Folgen Sie uns auf