13.04.2022 18:22 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 14.07.2024 Beiträge: 33337 Bewertung: (4136)
|
Ich sehe das sehr stark Browser abhängig. Im Anhang 4 kleine Testvideos. Geteste Browser: - Microsoft Edge Alle Browser sind auf dem aktuellen Stand. Ich habe jetzt nicht alle Funktionen getestet, ist für eine Erstaussage auch nicht nötig. Bei Edge und Chrome sieht man, dass die Uhrzeit nur alle ca. 26 Sekunden aktualisiert wird. Ein Aus- bzw. Einschalten der Fernbedienung ist nicht möglich, der Temperaturwert wird mit 0 °C angezeigt, was aber eigentlich -50,0 °C sein müssten. Bei Firefox und Opera sieht man, dass die Uhrzeit sekündlich aktualisiert wird. Ein Aus- bzw. Einschalten der Fernbedienung ist möglich, der Temperaturwert wird mit richtig mit -50 °C angezeigt. Tests natürlich mit einer LOGO! 8.3. DateianhangTest_Videos.zip (161 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 04/13/2022 18:28:10 |
|
Folgen Sie uns auf