Industry Online Support
Technical Forum
24.02.2011 06:00 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Zunächst muß erstmal der Strom gemessen werden. Dazu benötigst du einen Wandler, der wiederum an einen analogen Eingang der Logo geklemmt wird. Ich bin der Meinung, daß hier jemand sowas in der Art mit einer Solaranlage gebaut hat..... Oft hilft auch die Such-Funktion weiter. P.S. Wie wäre es , wenn man eine etwas genauere Beitragsüberschrift verwendet ... Schreibe im "Auto-Forum" ja auch nicht "Motor" als Überschrift rein. |
Folgen Sie uns auf