21.12.2021 15:39 | |
Beiträge: 12 Bewertung: (0) |
Hallo Zusammen Ich melde mich auch wieder mal... Ich habe ja in diesem Beitrag Hilfe gesucht mit dem Umschlüsseln der Nährungsschalter in mA... Jetzt bin ich dabei dies zu verfeinern... Habe einen Linearzylinder anstelle der Nährungsschalter mont. Jetzt meine Frage: Der Zylinder gibt ein wert von 2.25 Volt bis 5.5 Volt aus welche ich als Al1 habe. Wie kann ich das jetzt machen damit ich am Ausgang 4-20mA habe. Das heisst bei 2.25Volt benötige ich 4mA und bei 5.5Volt 20mA. Vielen Dank für eure Hilfe. ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 12/22/2021 06:03:34Neue Überschrift nach Splitten |
|
21.12.2021 16:26 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 11.09.2024 Beiträge: 33745 Bewertung: (4189)
|
Im Anhang ein Programm. Der Analogausgang muss in den Eigenschaften auf 4-20mA eingestellt werden. Die Wandlung ist genau nach deinen Angaben berechnet. Der zweite Analogverstärker dient nur der Anzeige der Spannung an AI1. DateianhangUmwandlung_Spannungsfenster_in_4-20mA_0BA8.Standard.zip (216 Downloads) |
Folgen Sie uns auf