07.09.2018 12:05 | |
Beigetreten: 03.03.2016 Letzter Bes: 20.08.2021 Beiträge: 3 Bewertung:
|
Genau richtig verstanden. Die Zähler sind bereits in der Verbindungsliste und auch gemappt über die Konfiguration des variablen Speichers. Muss ich das einzelne Bit oder das Byte auch in den Variablen Speicher listen? Aktuell bekomme ich da kein Netzwerkeingang gelistet und kann einen solchen auch nicht hinzufügen. Ich habe testweise mal eine Verbindung mit dem VB50 angelegt die im Projekt zu sehen ist allerdings ist das nicht funktional also es geht schlichtweg nicht. Das aktuelle Projekt befindet sich im Anhang. Gruß Daniel
DateianhangBT44.zip (51 Downloads) |
Folgen Sie uns auf