20.09.2021 20:39 | |
Beigetreten: 20.09.2021 Letzter Bes: 22.09.2021 Beiträge: 3 Bewertung:
|
Hallo Zusammen, ich versuche LogoComfort Demo auf einem Raspi 4B zu installieren. Leider gibt es irgendwelche Probleme mit der JAVA Umgebung, die ich nicht ganz verstehe, komme eher aus der Windows Welt mit Grundkenntnissen in Linux. Fehlermeldung ist:
Ich habe im Anschluss dann
installiert, Ergebnis ist aber dasselbe. Weiß da jemand Rat? Oh, sorry ich glaube, ich habe einfach hier in einen Thread gepostet. Wenn ein Admin den Beitrag verschieben könnte falls notwendig? ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: skurrilewelt am: 09/20/2021 20:41:51Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 09/21/2021 09:10:27Neue Überschrift nach Splitten |
|
20.09.2021 20:42 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 13.08.2024 Beiträge: 33553 Bewertung:
|
Was für ein Betriebssystem läuft denn auf dem Raspi? |
Folgen Sie uns auf