Industry Online Support
Technical Forum
16.01.2012 20:25 | |
Beigetreten: 05.09.2009 Letzter Bes: 04.03.2024 Beiträge: 52 Bewertung:
|
Hallo In der Version 7.0 gibt es beim arbeiten in KOP mit dem kopieren Probleme...... meiner Meinung nach. Wenn man zb. einen Zähler einfügt wie in Bild 1 und alles markiertdann Kopie undeinfügen..... also auch die Verbindung zur linken Stromschiene markieren ....siehe Bild 2 Bekommt man die Fehlermeldung *** 16.01.12 20:12 Schaltplan4 *** Einfügen aus Zwischenablage (nur Texte können kopiert werden) Soweit alles ok Aber wenn Ihr jetzt unter Bolckeigenschaften alle Blöcke geht dann kann man sehen das doch Zähler eingefügt wurden die unsichtbar sind"siehe Bild 3"sind und auch nicht mehr gelöscht werden können in KOP. Sollte das Problem aber bei mir liegen dann wäre ich für einen kleinen Tipp dankbar.... Gruss DateianhangBilder.zip (166 Downloads) |
17.01.2012 16:39 | |
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Hier wäre so ein Beitrag, allerdings geht es da mehr um die Hardware als Software. Ansonsten tauchen immer mal wieder Beiträge mit Problemen von Hard- oder Software auf. Leider kommt das Gefühl auf, daß es die Entwickler nicht wirklich interessiert. Denn bekannte Fehler in der 0BA6 sind mit der 0BA7 nicht behoben worden. Ausjammern kann man sich auch hier. |
Folgen Sie uns auf