09.02.2017 15:37 | |
Beigetreten: 10.07.2009 Letzter Bes: 09.04.2024 Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hallo, ich muss einen "älteren" ET200S-Teilnehmer an eine neue Anlage konfigurieren. Dabei ist es nötig, einige Baugruppen zu konfigurieren. Leider sind folgende in TIA14 nicht zu finden: 6ES7138-4FA02-0AB0 6ES7134-4JB50-0AB0 Diese Baugruppen sind stattdessen vorhanden: 6ES7138-4FA03-0AB0 6ES7134-4JB51-0AB0 Ist die Konfiguration kompatibel? mit freundlichen Grüßen, Mike ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 10.02.2017 10:21:33Neue Überschrift nach Splitten |
|
10.02.2017 11:22 | |
Beigetreten: 09.07.2015 Letzter Bes: 10.05.2024 Beiträge: 3829 Bewertung: (556) |
Hi, Deine Baugruppen sind zu alt / abgekündigt und können nicht mehr in TIA projektiert werden. Die neuen Baugruppen sind zwar vollkompatibel und könnten ohne Umprogrammierung anstatt der alten verwendet werden aber umgekehrt, also neue programmieren und alte verwenden, das geht meines wissens nicht. Schau mal ob Du alternativ mit GSD-datei projektieren kannst: https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/652154 Gruß, Towome |
Zuletzt bearbeitet von: Towome am: 10.02.2017 11:24:23
|
|
Folgen Sie uns auf