12.02.2023 18:26 | |
Beigetreten: 26.07.2022 Letzter Bes: 15.08.2024 Beiträge: 4 Bewertung:
|
Hallo zusammen, bin Neu hier im Forum und hoffe ihr könnt mir helfen. Ich habe ein Problem mit der Anzeige meines LWE Projekt´s ab einer bestimmter Größe im Web Browser. Das Projekt läuft (z.b. ohne Anzeige des Ausgang Q2) soweit stabil. Erweitere ich nun im Editor z.B. den Ausgang Q2, bekomme ich keine aktuellen Werte (PV Leistung, Akku Leistung usw.) angezeigt. Jeder Analog Value ist gleich 0 und Switch Button reagieren nicht mehr. Das selbe Verhalten habe ich wenn man anstatt um den Ausgang Q2 z.B. um einen Analog Value erweitere. Im Anhang einmal die LWE Datei mit Ausgang Q2 Wo könnte das Problem liegen? Vielen Dank im voraus. Mfg Andre DateianhangE3DC_LWE.zip (181 Downloads) |
12.02.2023 18:30 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 25.08.2024 Beiträge: 33616 Bewertung:
|
Könnte man auch die LSC-Datei dazu bekommen? Ohne macht ein Test nicht viel Sinn ... |
12.02.2023 18:55 | |
Beigetreten: 26.07.2022 Letzter Bes: 15.08.2024 Beiträge: 4 Bewertung:
|
anbei noch das Programm
DateianhangE3DC.zip (215 Downloads) |
12.02.2023 20:05 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 25.08.2024 Beiträge: 33616 Bewertung:
|
Ich denke mal, dass ist Browser abhängig. Nutze ich Microsoft Edge, habe ich Problem mit deinen Dateien. Q2 habe ich im Programm fest auf 1 gesetzt. Die analogen Werte (bis auf die beiden Temperaturen) sind alle auf 0, weil ich nicht über deine Peripherie verfüge. Hinzu kommt, dass du eine alte LWE-Version nutzt und dann könnte es auch die Tatsache ins Gewicht fallen, dass du ein Handy nutzt. DateianhangFirefox-Test.zip (157 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf