05.08.2022 10:25 | |
Beigetreten: 28.01.2021 Letzter Bes: 04.07.2023 Beiträge: 258 Bewertung:
|
In diesem Beitrag sollen die Frage der Möglichkeit, ob eine SIMATIC WinCC Comfort/Advanced Combo Lizenz mit einem Powerpack hochgerüstet werden kann, ohne den Combo Status zu verlieren geklärt werden. Es ist möglich eine SIMATIC WinCC Comfort V1x / Advanced V1x Combo Lizenz bis nach WinCC Professional V1x hochzurüsten, ohne den Vorteil des Combo Status zu verlieren. Was heißt Combo-Lizenz? „Combo-Lizenzen“ sind Engineering-Lizenzen, die sowohl ein Softwarepaket im TIA Portal als auch das entsprechende Vorgängerprodukt in die Lizenzierung einschließen. Im WinCC-Umfeld wären dies insbesondere: WinCC Comfort V1x Combo, enthält
WinCC Advanced V1x Combo, enthält
Folgende Möglichkeiten gibt es mit Hilfe eines Powerpack eine SIMATIC WinCC Lizenz hochzurüsten, ohne den Combo Status zu verlieren.
Weiterführende Informationen SIMATIC WinCC (TIA Portal) Engineering Powerpack-Bestelldaten Hinweis Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: August 2022). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (FJ) |
Zuletzt bearbeitet von: SIMATIC-HMI-FB-GER am: 10/05/2022 05:13:57Korrektur |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
29.09.2022 12:12 | |
Beigetreten: 28.01.2021 Letzter Bes: 04.07.2023 Beiträge: 258 Bewertung:
|
Ein PowerPack bzw. eine PowerPack-Lizenz ermöglicht den Wechsel einer Lizenz für eine kleinere TIA Portal Edition auf eine Lizenz für eine größere TIA Portal Edition innerhalb derselben TIA Portal Version. Dabei ist zu beachten, dass die entsprechenden PowerPack-Lizenzen einzeln angewendet werden müssen, ohne eine WinCC Edition auszulassen (siehe: Beitrag SIOS-Forum). Beispiele:
Weiterführende Hinweise
Hinweis Viele Grüße |
Folgen Sie uns auf