12.09.2013 08:09 | |
Beiträge: 49 Bewertung: (3) |
Hi baknack, wenn OPC keine Option ist dann ist das WinCC ODK vieleicht dein Freund. mfg zero |
13.09.2013 09:42 | |
Beigetreten: 17.09.2007 Letzter Bes: 17.04.2023 Beiträge: 799 Bewertung: (82) |
Moin, na ja wenn du eine socket Verbindung aufbauen kannst, hast du doch schon gewonnen... Die kannst du doch auch direkt in Cc aufrufen... siehe hier: /tf/WW/de/Posts/19401 |
VG / regards vanDyk |
|
13.09.2013 09:53 | |
Beiträge: 30 Bewertung: (0) |
Danke, aber leider funktioniert der link nicht;) |
13.09.2013 10:57 | |
Beigetreten: 25.08.2005 Letzter Bes: 02.05.2024 Beiträge: 1161 Bewertung: (110) |
Hallo baknack, probier es mal mit "den Link in den Browser kopieren" das geht telnet / Socket-Verbindung in WinCC Viel Spaß Sabine |
Folgen Sie uns auf