Industry Online Support
Technical Forum
16.04.2009 11:06 | |
Beiträge: 10 Bewertung: (0) |
Hallo, an alle die mit SINAUT Micro SC etwas anfangen können. Ich benutze das Beispielprojekt aus Beitrags-ID: 27038105. Insgesamt handelt es sich um 4 Aussenstationen.Drei davonsind mit S7-300, CP341 und MD720-3 ausgestattet und ein Station ist mit einer S7-200 und MD720-3 ausgestattet. Soweit, so gut. Die S7-200 funktioniert einwandfrei, bis auf ein Problem mit der Telefonnummer beim SMS-Versand, aber das ist ein anderes Thema. Meine Frage ist, hat jemand schon Erfahrungen mit S7-300 und Micro SC, explizitmit dem Beispielprogramm aus der o. g. Beitrags-ID? Die GPRS-Verbindung bricht ab und zu mal ab. In einigen Fällen ist es jedoch schon passiert, dass die SPS-Verbindung(Variable im WinCC) nach der GPRS-Wiederkehr nicht aufgebaut wurde(meist nachdem 3 Wochen vergangen sind und man schon gehofft hat das nun alles gut sei). Dann ist zwar GPRS Online, aber ich bekomme keine Daten von der Aussenstation. Was muss ich beachten, wenn ich eine stabile GPRS-Verbindung(also die SPS-Kopplung)zum MicroSC aufbauen möchte(minimal Übertragungszyklus, Verbindungsaufbau bei GPRS-Unterbrechung)? Der SMS-Versand funktioniert leider auch nur zu 90 Prozent. Immer wieder kommt es mal vor, dass das Modem im AT-Modus hängenbleibt und nicht mehr in den GPRS-Modus zurückkehrt. Im FB14 (SMS_ORG) ist dann zu beobachten, das der STEP2 bzw. der STEP4 nicht beendet werden kann. Grund unbekannt. In beiden Fällen(GPRS-Fehler und SMS-Fehler) blieb bisher nur der komplette Neustart der Komponenten als Ausweg... Das bedeutet, das ein Techniker vor Ort das Modem spannungslos geschalten hat und die Steuerung in Stop...RUN geschalten hat. daraufhin kam die GPRS-verbindung wieder zustande. Wenn jemand vielleicht ein vereinfachtes Beispiel-Programm für die Datenkopplung von S7-300 zu MicroSC hätte wäre das sehr hilfreich. Eine Querkommunikation zwischen den Aussenstationen und die konsequent indirekte Programmierung/Adressierung sind für meinen Anwendungsfall nicht notwendig. Ich bedanke mich für jedmögliche Antwort schonmal im vorraus. MfG smanneck |
Zuletzt bearbeitet von: O_Moderator am: 4/15/2010 8:49 AMÜberschirft angepasst |
|
Folgen Sie uns auf