Industry Online Support
Technical Forum
18.03.2012 09:58 | |
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Ich behaupte mal, daß ist kein Master-Slave -Betrieb. Denn bei M/S-Betrieb hat nur die Master-Logo ein Programm, die Slave hat keines. Denn im Grunde ist Master/Slave nur eine Erweiterung der Ein- und Ausgänge der Master-Logo. Konfiguriere deine Logo's richtig, also die 2. Logo auch als Slave einstellen. Extras->Übertragen->Normalen Modus/Slave-Modus einstellen Ansonsten schau dir das Beispiel mal genau an. Was du da versuchst, ist ein Master/Master -Betrieb. Dazu findest du aber auch Beispiele im Forum, wenn du es so nutzen möchtest. |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
18.03.2012 10:26 | |
Beiträge: 3 Bewertung:
|
Danke für die schnelle Antwort und dazu noch zu 100% hilfreich und richtig. Problem gelöst! Schönen Sonntag noch. |
Folgen Sie uns auf