10.07.2019 20:32 | |
Beigetreten: 15.09.2016 Letzter Bes: 02.03.2024 Beiträge: 60 Bewertung: (0) |
Hallo, wollte eben mein System mal wieder erweitern und bekomme eine Meldung die maximale Anzahl Verbindungen ist erreicht. WAAAAAAS? Ich verwende 2 Logos als Master Master. Abfragen mach ich Alles über eine Logo. Somit hole ich mir die Signale aus der anderen Logo über interne Verbindungen. Das geht nun nicht mehr. Dachte das ist nur bei Master / Slave so? Jemand eine Idee ob ich da was machen kann? ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 07/11/2019 07:04:00Neue Überschrift nach Splitten |
|
10.07.2019 20:34 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 13.05.2024 Beiträge: 33023 Bewertung: (4079)
|
Kannst du mal die LOGO!-Programme hochladen? |
10.07.2019 21:34 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 13.05.2024 Beiträge: 33023 Bewertung: (4079)
|
??? Verstehe ich jetzt nicht. Aber wenn du der Meinung bist, dass ich dich bloß stellen will, nur weil ich den Inhalt deiner Aussage nicht kenne und wissen möchte, wo du so etwas gelesen hast, dann ist es wohl besser, dass ich mich an dieser Diskussion nicht mehr beteilige. |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
10.07.2019 21:41 | |
Beigetreten: 15.09.2016 Letzter Bes: 02.03.2024 Beiträge: 60 Bewertung: (0) |
War ja als Spaß gedacht. Heutzutage ist man es wohl gewohnt so einen Smily hinten dran zu machen sobald etwas mit Betonung läuft. Ja so verändert sich das wohl. Nun gut. Meine Frage ist noch offen bezüglich Remote Gerät. Gibts da irgendwelche Nachteile oder so? |
Folgen Sie uns auf