19.01.2023 15:08 | |
Beigetreten: 21.12.2022 Letzter Bes: 06.06.2024 Beiträge: 10 Bewertung:
|
Hi... schon lange her ! Bin stolzer Besitzer einer LOGO 6 im Jahre 2023 und möchte dringend auf diese MIN / MAX Möglichkeit zurückgreifen. Leider bekomm ich den MIN Speicher so nicht zum laufen. Irgendetwas stimmt nicht. Vllt kannst nochmal schauen. Ggf können wir uns über die Ausführung detailierter unterhalten. Ich bin relativer Neuling und bei den Analogen Bausteinen muss ich gestehen scheitert mein Verstand. Grüße Timo Diesen Beitrag mein ich....
------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Tiagexxl am: 01/19/2023 15:10:07Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 01/20/2023 10:22:02Neue Überschrift nach Splitten |
|
19.01.2023 15:24 | |
Beigetreten: 21.12.2022 Letzter Bes: 06.06.2024 Beiträge: 10 Bewertung:
|
Hallo, ja hab gesehen das NACHBAR nicht mehr da ist. Nun ich hab das Zip geladen und der MAX macht was er soll aber der min nicht. Anbei meine Verzweifelten Versuche ... DateianhangMinMax#2.zip (128 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Tiagexxl am: 01/19/2023 15:26:12 |
|
19.01.2023 16:02 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 22.07.2024 Beiträge: 33391 Bewertung:
|
Das ist doch alles Simulation auch dein Screenshot, oder? |
Folgen Sie uns auf