26.01.2009 13:09 | |
Beiträge: 13 Bewertung: (0) |
Hallo Forengemeinde, nachdem ich hier ( /tf/WW/de/Posts/25787#top) mit der Annahme dass die S7-200 ProfiBus Master sein kann, etwas 'auf die Schnauze gefallen' bin, suche ich nun nach eine Möglichkeit über den ProfiBus von verschiedenen ProfiBus Slaves (1x S7-200, 5x Jumo Temperaturregler, 1x Lenze Servo PLC) Prozessdaten zu 'sammeln' und aufzuzeichnen bzw. als Datei abzuspeichern. Am liebsten wäre mir dazu ein PC, aber was für Software käme dafür in Frage? Softwaren die S7 Prozessdaten mitloggen können habe ich bereits gefunden, abder die Temperaturregler und die Servo PLC bzw. deren GSD Datei müssen da auch noch dazu. wo muss ich da ansetzen? Grüsse Uli |
Folgen Sie uns auf