29.03.2022 18:06 | |
Beigetreten: 26.04.2021 Letzter Bes: 31.07.2024 Beiträge: 76 Bewertung: (11)
|
In Zusammenhang mit der S7-200 wird häufig die Frage gestellt mit welchem Kabel/Adapter die S7-200 programmiert werden kann. Das erste zu empfehlende Kabel ist immer ein PPI Multimasterkabel, das geht fast immer mit dem System. SIMATIC S7-200,USB/PPI-Kabel MM MULTIMASTER, zum Anschluss von S7-200 an USB PC-Schnittstelle, keine Freeport Unterstützung Man kann auch einen CP 5711 oder einen PC-Adapter USB verwenden, aber nur wenn die S7-200 auf MPI umgestellt ist. Sicheren Zugriff bekomme ich daher nur über das PPI Kabel. Bestellnummern befinden sich im folgenden Beitrag (Link): Zum Programmieren benötigt man STEP7 MicroWin, es kann über die folgende Bestellnummer bezogen werden. SIMATIC S7, STEP 7-Micro/WIN V4.0, Einzellizenz für 1 Installation E-SW, SW und Doku. auf CD, Klasse A, 6-sprachig (de,en,fr,es,it,zh) ablauffähig u. WinXP SP3 (32Bit), Windows 7 (32/64 Bit) Referenz-HW: SIMATIC S7-200 Viele Grüße |
20.02.2024 12:05 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 16.09.2024 Beiträge: 1429 Bewertung: (142)
|
Ergänzend zu dem obigen Beitrag müssen bei der Verwendung des CP 5711 / PC Adapter USB A2 an einer S7-200 einige Systemeigenschaften, in Bezug auf die verschiedenen Protokolle, beachtet werden.
Genauere Informationen können Sie dem FAQ „Was müssen Sie bei den PPI/MPI/DP-Schnittstellen beachten, wenn Sie den CP 5711 / PC Adapter USB A2 mit einer SIMATIC S7-200 verwenden wollen?“ entnehmen. Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Februar 2024). Mit freundlichen Grüßen Fachberatung Deutschland (AM) |
Folgen Sie uns auf