22.09.2023 12:15 | |
Beigetreten: 18.08.2021 Letzter Bes: 04.01.2024 Beiträge: 17 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, ich möchte mithilfe von Meldetextlisten den zu einem Fehlercode gehörenden Meldetext als PLC-Meldung anzeigen. Leider habe ich Probleme mit der Syntax die ich in den Meldetext des Program_Alarm-Baustein eingeben muss. Kann mir jemand von euch sagen, wie die richtige Syntax lautet, bzw. was genau ich in den Meldetext schreiben muss, dass mir abhängig von der Variablen MLC_Error_Code die einzelnen Einträge der Textliste als Meldung angezeigt werden? Vielen Dank im Voraus! Gruß, p.s. ich sehe grade auf den Bildern, dass ich bei den Namen der Textliste einmal Bindestrich und einmal Unterstrich verwende. Aber auch nach dem Beheben dieses Fehler funktioniert es nicht. ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Zimmon am: 09/22/2023 12:20:01Zuletzt bearbeitet von: Zimmon am: 09/22/2023 12:25:06Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 09/25/2023 07:23:03Neue Überschrift nach Splitten |
|
Folgen Sie uns auf