17.03.2022 12:54 | |
Beigetreten: 17.08.2021 Letzter Bes: 19.05.2024 Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Geehrtes Forum,
ich bin auf der Suche nach einer Lösung für die Problemstellung der Drehzahlsteuerung für 2 Stück V20-Frequenzumrichter.
Die genutzte Dokumentation ist die unten durch Siemens bereitgestellte: SINAMICS V:
Zu den Komponenten (alles gemäß der Dokumentation, alles funktionsfähig): 1x S7-1200, 1214-CPU 2x V20 2x CM1241 → An jedem der beiden CM1241 (Port) ist nur ein V20-FU angeschlossen und dieser besitzt jeweils seinen eigenen Abschlusswiderstand. Dazugehörige Bibliothek wurde importiert 2x Abschlusswiderstand 1x KTP 700 ModBus TIA Portal V17 - Alle Komponenten arbeiten fehlerfrei. - Es wird das Musterprojekt in Version V15 genutzt.
Problembeschreibung: Jeder der beiden Frequenzumrichter (V20) arbeitet fehlerfrei mit dem HMI und dem jeweiligen CM1241 zusammen, wenn gemäß Geräte und Netze nur ein (!) Port verbaut ist. (-> Die Problemstellung ist mithilfe von Anmerkungen innerhalb der Abbildung im Anhang dargestellt.)
Wenn ich nun gemäß der Dokumentation ein weiteres CM1241 hinzufüge (kopieren, Firmware passt auch), wird dies nach dem Übertragen des Projektes erkannt, alle LEDs leuchten dauerhaft grün. Im nächsten Schritt versuche ich, ohne den Main OB zu kopieren oder irgendwelche anderen Änderungen an Bausteinen durchzuführen, per Änderung der HW_ID (Main OB, Netzwerk 1) den Sollwert der Drehzahl für den jeweiligen Frequenzumrichter zu übergeben.
Problem: Es wird, unabhängig der Änderung der HW_ID im Main OB, Netzwerk 1 (und des anschließenden Übertragens des Projektstandes auf CPU und HMI) immer der selbe Frequenzumrichter angesprochen. (Egal ob an der HW_ID 261 oder 262 am Bausteineingang steht) Beide HW_IDs wurden automatisch bei der Auswahl des Modules gewählt.
Anmerkung: Was mir bei der Auswahl des Modules (am HW_ID-Eingang) auffällt ist, dass das zweite Modul nicht als „Port“ sondern als „Hw_SubModule“ im Dropdown-Menü erscheint.
Kann mir jemand von euch dahingehend helfen, wie ich das Projekt anpassen muss um zwei Frequenzumrichter (jeweils einen pro Port) betreiben zu können?
Vielen Dank im Voraus TK3 DateianhangAnhang.pptx (230 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: TK3 am: 03/17/2022 12:55:40 |
|
Folgen Sie uns auf