28.04.2022 21:14 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 29.07.2024 Beiträge: 1345 Bewertung:
|
ich möche Einstellungen auf der Web-Page des Elfin-EE11 Gateways vornehmen, leider funktionieren verschiedenste IPs nicht. In der Anleitung sind viele verschiedene angegeben - alle probiert. Beim Elfin-EW11 - (Wifi version) funktioniert 10.10.100.254 ich stelle dazu bei jedem Versuch bei IPv4 ... erweitert ... xxx.xxx.xxx.250 für jeden Test ein bzw. fürge diese hinzu. mit Ping komme ich nicht weiter ... lediglich die xxx.xxx.xxx.250 funktioniert dann. Wie kann ich überhaupt eine unbekannte IP mit LAN Anschluß finden ? Dateianhangx-modbus-Elfin-EE11-IOT_Device_Series_Software_Funtion_20200623.pdf (188 Downloads) |
29.04.2022 08:52 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 29.07.2024 Beiträge: 33435 Bewertung:
|
Advanced IP Scanner ‒ Den kostenlosen Netzwerk-Scanner herunterladen. (advanced-ip-scanner.com) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf