07.08.2023 12:17 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 07.10.2024 Beiträge: 33886 Bewertung: (4215)
|
So, noch mal ein Test durchgeführt, wieder mit 2 LOGO!s. Im Video ist im linken Fenster der Online-Test der Server-LOGO!, im rechten Fenster der Online-Test der Client-LOGO!. Die Server-LOGO! schickt zuerst einen negativen Wert, in der Client-LOGO! wird er auf 0 abgefragt. Da ein negativer Wert empfangen wird, ist die Abfragebedingung auf 0 nicht erfüllt, Q1 bleibt ausgeschaltet. Dann habe ich das Kabel an der Server-LOGO! abgezogen. Nach ca. 3s stellt die LOGO! fest, dass keine Verbindung mehr besteht und schreibt den Wert 0 ins VW, Q1 wird eingeschaltet. Danach das Vorzeichen des Wert in der Server-LOGO! über das Display geändert, so dass ein positiver Wert größer 0 gesendet wird. In der Client-LOGO! wird er auf 0 abgefragt. Da ein positiver Wert größer 0 empfangen wird, ist die Abfragebedingung auf 0 nicht erfüllt, Q1 bleibt ausgeschaltet. Dann habe ich das Kabel an der Server-LOGO! abgezogen. Nach ca. 3s stellt die LOGO! fest, dass keine Verbindung mehr besteht und schreibt den Wert 0 ins VW, Q1 wird eingeschaltet. Dann habe ich das Kabel an der Server-LOGO! wieder angesteckt, nach einigen Sekunden erkennt die Client-LOGO! das die Verbindung wieder besteht und schreibt wieder den Wert der Server-LOGO! ins VW, Q1 wird wieder ausgeschaltet. DateianhangOnline Test 2er LOGO.zip (79 Downloads) |
Folgen Sie uns auf