18.08.2023 13:06 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 25.08.2024 Beiträge: 33614 Bewertung:
|
Wenn der Wert vom Modbusgerät ein vorzeichenloser 32-Bit Integer ist, dann wäre dies mögliche Lösung. Du schreibst per Parameter-VM-Zuordnung in den Zählerwert eines Vor-/Rückwärtszählers und baust dann obige Kette auf. Durch die Kette werden die max. 150000 zu 1000 Einheiten gewandelt. DateianhangModbus-Wert_zu_Analogausgang_FS4.zip (121 Downloads) |
15.09.2023 11:55 | |
Beigetreten: 25.02.2019 Letzter Bes: 07.11.2023 Beiträge: 3 Bewertung:
|
Guten Tag, Es handelt sich um ein Total active power of the array wert mit U64 / factor 1/ unit W |
11.10.2023 15:00 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 25.08.2024 Beiträge: 33614 Bewertung:
|
Auf Grund der Unterlagen, die du mir per PN geschickt hast, versuche mal das Programm im Anhang. Dein Wert ist 4 Worte Werte. Das 4 Worte Register beginnt bei der Startadresse 8070, die Adressen beginnen bei 8000. Allerdings ist zu beachten, dass die LOGO! bei Modbus einen Adress-Offset von +1 hat. Deshalb muss bei der Verbindungstabelle statt 8070 dann 8071 eingetragen sein. Der Wert für den Zähler ist dann nicht DWord 0, sondern DWord 4. DateianhangModbus-Wert_zu_Analogausgang_FS4_V2.zip (66 Downloads) |
Folgen Sie uns auf