11.03.2008 00:22 | |
Beiträge: 264 Bewertung:
|
Hallo Bernhard, Das sms senden mit Einwahlnummer hab ich selbst noch nie verwendet. Never touch a running system, ist auch mein motto, aber wenn´s denn schon nicht mehr funktioniert?? Ich an Deiner Stelle würde gleich auf ein GSM Modem umsteigen, und mit dem sms´sn. Informationen findest Du hier: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/21063345 Das ganze gab´s in unterschiedlichen Ausführungen. GSM Modem TC35, TC65, ... und inzwischen läufts auch mit dem MD720-3. Naja, heisst aber auch, dass Du ein Modem und ein PC-PPI Kabel kaufen musst. + Umprogrammieren. mfG... |
12.03.2008 10:01 | |
Beiträge: 2930 Bewertung:
|
Hallo, da fällt mir doch noch was zu ein: Info über verschieden Zughänge verschiedenster Profider findest du hier: http://www.notepager.com/tap-phone-numbers-u.htm Einschränkungen: Soweit ich weis leitet ein Profider die SMS nur an eigene Verträge weiter! (Achtung! das ist ein gravierender Unterschied zum SMS versenden von Handy zu Handy!!!) D.h. Wenn du D1 Zugang verwendest, wird die SMS nur an D1 Handy übertragen, nicht aber zu D2, O2, e-plus, ... Handy. Das warin der Vergangeheit kein großesProblem, daanhand der Mobiltelefonnummer der Profider erkennbar war (0171xxxx = D1, 0172xxxx = D2, usw.). Aber: Seit man den Profider wechseln kann und die Rufnummer mitgenommen wird ist dies natürlich hinfällig. Frag doch mal den Empfänger (an den die SMS gesendet werden soll) ob der Vertrag noch immer bei T_Mobile ist, oder ob er zu einem anderen Profider gewechselt hat und seine Rufnummer mitgenommen hat. Vieleicht liegts ja daran. Wenn er gewechselt hat, dann eben die neue Zugangsnummer (evtl. das Protokoll ändern TAP, UCP) und schon sollte es wieder funktionieren. Hoffe das hilft. Gruss Helmut |
Folgen Sie uns auf