25.03.2022 13:26 | |
Beigetreten: 11.10.2006 Letzter Bes: 15.09.2025 Beiträge: 6040 Bewertung:
|
Hallo, für das Aufsynchronisieren im Stillstand gibt es • Direktes synchron Setzen ("SyncProfileReference" = 2) Der Gleichlauf wird sofort synchron gesetzt. Über den Parameter "MasterSyncPosition" legen Sie die Synchronposition in der Kurvenscheibe fest. Diese Einstellung eignet sich vor allem für das Synchronisieren im Stillstand. 5.7.4 Direktes synchron Setzen mit "MC_CamIn" (S7-1500T) Diese Art des Aufsynchronisierens ist vor allem für das Synchronisieren im Stillstand geeignet. Nach dem Start des "MC_CamIn"-Auftrags mit "SyncProfileReference" = 2 wird unmittelbar an der aktuellen Leitwertposition und an der aktuellen Folgewertposition der Status "Synchron" gesetzt. Der Status "Synchron" wird an der Motion Control-Anweisung mit dem Parameter "InSync" = TRUE angezeigt. Die über den Parameter "MasterSyncPosition" angegebene Synchronposition in der Kurvenscheibe wird im Leitwertbereich der Sollposition der Leitachse und im Folgewertbereich der Sollposition der Folgeachse zugeordnet. Die Kurvenscheibe wird entsprechend verschoben. Die aktuelle Verschiebung ergibt sich aus der Kurvenscheibe und wird an den Variablen "<TO>.StatusSynchronizedMotion.MasterOffset" und "<TO>.StatusSynchronizedMotion.SlaveOffset" des Technologieobjekts angezeigt. https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/109781851 Für die Ansteuerung der Achsen kann der Laxisctrl benutzt werden. Downloads"LAxisCtrl" https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/109749348 Die virtuellen Achsen sind für den Gleichlauf nicht unbedingt notwendig. Leit/Folgeachsen können auch immer reale Achsen sein. Für mechanisch starr gekoppelte Achsen braucht man einen Lastausgleich: z.B. https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/109794291 |
With best regards, |
|
Folgen Sie uns auf