03.02.2013 15:40 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 15.07.2024 Beiträge: 22312 Bewertung:
|
Hallo, für Deinen Fall (Tausch eine SMI Motors mit gleicher Bestellnummer)sollte es folgendermaßen ablaufen: 1.) alle Teile Spannungfrei schalten (24V Elektronikversorgung und 400V Einspeisespannung) 2.) entfernen das DQ- Geberkabels und Leistungsleitung beim alten Motor 3.) Tausch des Motors 4.) anschliessen der Geber und Leistungsleitungen am neuen Motor 5.) Einschalten der 24V Elektronikversorgung alle Komponenten 6.) gegebenenfalls FW Update der neuen Komponenten abwarten (A01007 ) 7.) Abschalten der 24V Elektronikversorgung aller Komponenten 8.) Einschalten der 24V Elektronikversorgung und 400V Einspeisespannung 9.) Weiterarbeiten Wenn nach Schritt 8 immer noch die Warnung A01007 ansteht ist beim FW Update etwas schief gelaufen und dann musst du mal in der Alarmhistorie der Komponenten nachschauen was da verzeichnet ist. Weitere Hinweise zum Komponententausch findest du auch im SINAMICS S120 Funktionshandbuch - Antriebsfunktionen: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/59737625 Gruß Christoph |
Folgen Sie uns auf