Industry Online Support
Technical Forum
04.01.2007 11:20 | |
Beigetreten: 24.04.2006 Letzter Bes: 06.09.2024 Beiträge: 8735 Bewertung:
|
Hallo TinoM, Vielleicht ist es moglich mit Globaldaten: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/430498 MfG Wizard |
04.01.2007 12:34 | |
Beigetreten: 25.08.2005 Letzter Bes: 05.07.2024 Beiträge: 1161 Bewertung:
|
Hallo TinoM, habe ein wenig gesucht. Aber bin dann doch fündig geworden. Hatte einfach in Erinnerung, dass es nicht umbedingt ein E/A-Bereich sein muss, der übertragen wird. Hier das Handbuch für die Systemfunktionen: Systemsoftware für S7-300/400 System- und Standardfunktionen Im Kapitel 22.5 wird die Kommunikation mit dem Baustein X_PUT beschrieben. So wie ich es in Erinnerung hatte ist es auch, als Datenbereich der übertragen werden soll, kann auch z.B. ein Bereich in einem Datenbaustein verwendet werden. Hoffe, das hilft weiter Gruß Sabine |
Folgen Sie uns auf