22.07.2021 13:21 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 30.09.2024 Beiträge: 1430 Bewertung: (143)
|
Hallo SIOS-Forum-Community, bei der Migration der Funktionsmodule die in der S7-300 eingesetzt werden, kommt es immer wieder zu Fragen. Betrachtet haben wir in diesem Beitrag die in der S7-300 eingesetzte Baugruppe FM 350-1/FM350-2.Um dafür eine Baugruppe in der S7-1500 zu deklarieren, ist die Art und Anwendung der eingesetzten Geber zu betrachten. Daraus resultierend stehen im Portfolio der S7-1500 verschiedene Lösungsmöglichkeiten zur Verfügung:
Eine Übersicht über die Funktionen und weitere Informationen die bei einer Migration zu beachten sind, findet man im Migrationsleitfaden im Kap. 4.6 unter Technologie Funktionen. Alle Module gibt es sowohl in der ET 200SP als auch in der ET 200MP Bauform. Das Thema Zählen, Messen und Positionserfassung für die S7-1500, ET 200MP und ET 200SP ist im Funktionshandbuch näher beschrieben. Ein weiterer Beitrage hier im Forum befasst sich auch mit den SIMATIC S7-1500 Technologiebaugruppen Hinweis Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Juli 2021). Mit freundlichen Grüßen SIMATIC S7-1500-1200-FB-GER (CG) |
Zuletzt bearbeitet von: SIMATIC-S7-1500-1200-FB-GER am: 08/23/2021 14:51:10 |
|
Folgen Sie uns auf