24.01.2023 09:19 | |
Beigetreten: 26.07.2021 Letzter Bes: 21.05.2024 Beiträge: 58 Bewertung: (1)
|
Gibt es einen Nachfolger für das Panel SIMATIC OP77? |
24.01.2023 09:40 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 10.07.2024 Beiträge: 1376 Bewertung: (130)
|
Das OP77A (6AV6641-0BA11-0AX1) bzw. OP77B (6AV6641-0CA01-0AX1) kann nicht mehr bestellt werden. Sie haben evtl. die Möglichkeit über dasErsatzteil und Retouren Centerdas Gerät reparieren bzw. tauschen zu lassen. Ein funktionskompatibler Nachfolger für das OP77x steht nicht mehr zur Verfügung. Sofern es wieder ein Key-Panel sein soll, käme das KP700 Comfort dem am nächsten.
Darüber hinaus kann es auch jedes andere Basic oder Comfort Panel mit MPI/DP-Schnittstelle sein. Wichtiger Hinweis: Das Handbuch "SIMATIC HMI Bediengeräte Migrationsleitfaden Basic bzw. Comfort Panels" enthält wichtige Informationen zu verschiedenen Migrationsthemen (wie z. B.: Projektierungshilfen, Unterschiede in den technische Daten der Geräte etc.) Migrationsschritte (Projektierung): SIMATIC OP77x --> SIMATIC KP700 Comfort Die SIMATIC Basic/Comfort Panels werden im TIA Portal projektiert. Neben dem Austausch des Bediengerätes an der Anlage ist zusätzlich die Migration der Projektdaten notwendig (setzt entsprechende Engineering-Lizenz im TIA Portal voraus).
Weiter Informationen: Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebenen Informationen beziehen sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrages (Stand: Januar 2023). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (RC) |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 01/24/2023 11:59:36Textformatierung optimiert. |
|
Folgen Sie uns auf