27.05.2023 13:00 | |
Beigetreten: 21.06.2022 Letzter Bes: 11.12.2023 Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Hallo Leute, bin etwas verzweifelt. Habe zwei Logos übers Netzwerk verbunden und per Drag and Drop verschaltet (NQ7/NQ8). Wenn ich die Anlage jetzt Testen möchte (real, nicht die Simulation), dann werden die Signale der einen Logo nicht an die andere LOGO übetragen.. Was mache ich bloß falsch? Ist es nicht mit einem einfachen Drag and Drop getan? Die Netzwerkeinstellungen sind alle, bis auf die IP Adresse identisch und das TSAP ebenfalls. Der S7-Zugriff ist auch erlaubt. Kann es etwas damit zu tun haben, dass die Logo schon mit einer S7-1200 verbunden ist? Eigentlich ergäbe das ja keinen Sinn, wenn dem so wäre. Ich würde mich wirklich freuen, wenn mal ein Experte über dieses Netwerkprojekt schauen könnte! DateianhangSteilförderer.zip (66 Downloads) |
Folgen Sie uns auf