29.01.2015 09:46 | |
Beigetreten: 26.08.2008 Letzter Bes: 02.08.2024 Beiträge: 302 Bewertung:
|
Hallo, ich habe Problem und einige Fragen zu NTP Zeitsynchronisation. Ausgangssituation: Aufgabe: Der CP holt sich aktuelle Zeit von einem Firmeninternen NTP Zeitserver und leitet es an die CPU weiter. Dazu habe ich in HW Konfig alles konfiguriert. Siehe die Screenshots „CP_Einstellungen“ und „CPU_Einstellungen“. Nach der Inbetriebnahme ist die Zeitsynchronisation angelaufen oder besser gesagt ich hoffe es. In dem Diagnosepuffer habe ich auf jedem Fall ein Eintrag gefunden, dass die Uhrzeit über LAN Synchronisiert wurde. Siehe Screenshot „CP_DIAG_Puffer“. Meine Frage dazu: Läuft die Synchronisation jetzt zyklisch oder war das nur einmalige Geschichte? Jetzt zu meinem größten Problem: In der Diagnose, siehe Screenshot „CP_DIAG“, wird angezeigt, dass der Server als Master akzeptiert wurde. Es steht aber auch ein Offset von umgerechnet -58min. Die CPU Zeit läuft tatsächlich 58min vor. Warum ist es so? Wie kann man es weg bekommen? Liegt das vielleicht an der eingestellten Zeitzone im CP? Meine Idee ist, dass der Server die Deutsche Zeit liefert und CP addiert noch mal eine Stunde dazu. Aber warum ist dann der Offset nicht bei 60min? Auf den Server habe ich keinen Zugriff und ich weiß nicht wie der konfiguriert ist. Er ist beim Kunden. Kann mir bitte jemand das alles erklären? Was läuft hier falsch? Alle Siemens Dokus und FAQ’s habe ich schon durch. Viele Grüße DateianhangScreenshots.zip (174 Downloads) |
Folgen Sie uns auf