29.06.2023 08:35 | |||
Beigetreten: 29.06.2023 Letzter Bes: 09.07.2023 Beiträge: 1 Bewertung:
|
Hallo an ALLE, ich habe die Logo Soft Comfort legal auf DVD erworben, installiert usw. funktioniert alles einwandfrei. Nun wollte ich mir das SP1 für die 8.3 herunterladen, leider funktioniert dies aber nicht. Ich bekommen seit Wochen diese Meldung (Siehe unten). Registriert bin ich ja schon, sonnst könnte ich hier ja auch nichts posten. An was könnte dies liegen, und/oder was mache ich falsch ? Mit freundlichen Grüßen Stefan Sinner
------------------------------------------------------------------------------------------ |
||
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 06/29/2023 12:17:24Neue Überschrift nach Splitten |
|||
29.06.2023 10:20 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 28.07.2024 Beiträge: 33426 Bewertung:
|
Es gibt die einfache Registrierung, damit du hier im Forum Beiträge schreiben sowie Anhänge herunterladen kannst und die erweiterte Registrierung, damit du export-beschränkte Dateien von den Siemens-Seiten herunterladen kannst. Und da du diese Meldung beim Download-Versuch erhältst, hast du die erweiterte Registrierung nicht durchgeführt. Warum müssen Sie sich für einen Download exportbeschränkter Software anmelden und registrieren, und welche Daten werden dafür benötigt? |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
29.06.2023 12:28 | |
Beigetreten: 19.06.2017 Letzter Bes: 28.06.2024 Beiträge: 8176 Bewertung:
|
Hallo Sinner_Stefan, herzlich Willkommen im Forum! Wenn Sie sich heute registriert haben, alle notwendigen Informationen ordnungsgemäß ausgefüllt (s. ixo65 Verlinkung) und bei dem Untermenü "Download exportbeschränkter Software" das Häkchen gesetzt haben, so müssen Sie sich einige Tage gedulden bis die Prüfung vollzogen ist. Je nach Aufkommen der Anfragen zur Exportfreigabe varriiert die Dauer der Prüfung - in der Regel dauert die Prüfung 2-3 Arbeitstage. Sobald die Prüfung einmal erfolgt ist, ist diese auch für weitere Downloads gültig. Falls Sie weitere Fragen dazu haben sollten oder eine andere, bitte zögern Sie nicht zu fragen! Viele Grüße, |
My Forum is the place to personalize your profile, |
|
Folgen Sie uns auf