09.12.2015 09:53 | |
Beigetreten: 09.07.2015 Letzter Bes: 16.07.2024 Beiträge: 3874 Bewertung: (569) |
Hallo, also ich hab die Erfahrung gemacht, dass ein Mischbetrieb optimiert/nicht optimiert eine wesentlich höhere Zykluszeit mit sich bringt. Wenn Du nur optimierte Bausteine hast, dann erhält man laut FAQ im Durchschnitt eine um Faktor 3 kürzere Zykluszeit. Ich hab auch mal gelesen, dass bei optimierten Zugriff der gesamte Arbeitsspeicher der CPU für DB´s verwendet werden kann und bei nicht optimiert nur z.B. 64kB (siehe entsprechende technische Daten der CPU).
Es gibt auf der Siemens Support Seite mehrere FAQ´s zum Thema ein interessanter FAQ wäre z.B.: Welche Unterschiede müssen Sie zwischen der optimierten Datenablage und dem Standard-Bausteinzugriff in STEP 7 (TIA Portal) beachten? https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/67655611 Gruß, Towome
|
|
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
16.12.2015 15:49 | |
Beiträge: 861 Bewertung: (108)
|
Hallo PAC_Man, um der Fehlermeldung einen Text mitzugeben könnte man für den Index einen Globale Anwenderkonstande anlegen. Diese kann mit einem Kommentar versehen werden, welcher dann auch im Ausdruck sichtbar wird. Im Anhang ist ein Ausdruck eines Netzwerks dazu. Wenn im Netzwerk die Anzeige mit Kommentaren angewählt ist wird der Text auch im Editor sichtbar. Grüße H0556 DateianhangFehlermeldung.pdf (186 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf