14.05.2019 11:05 | |
Beigetreten: 18.04.2015 Letzter Bes: 17.03.2023 Beiträge: 148 Bewertung: (7) |
Moin zusammen, ich habe ein PAC 4200 und möchte damit die Leistung auslesen. Da ich mehrere Messgeräte im Einsatz habe und diese alle funktionieren habe ich die Vermutung, dass der ausgegebene Wert einfach zu Groß ist. Dafür kommt mir auch die Zahl zu bekannt vor "32767". Hat das eventuell etwas mit der einstellung der Variablen Word<->Int. zu tun?! Bin da leider nicht zu tief in der Materie drinne... Im Anhang das Programm mit einem Screenshoot was der Baustein ausgibt. DateianhangModbus.zip (95 Downloads) |
Folgen Sie uns auf