14.03.2022 12:19 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 29.07.2024 Beiträge: 33436 Bewertung:
|
Gar keine. Du kannst nur im VM-Bereich die Adressen und Formate (VW, VD) festlegen. Schau dir mal die Beispiele von Siemens an: LOGO! - Modbus/TCP Kommunikation am Beispiel SENTRON PACWie können Sie mit der LOGO! 8 Messdaten eines SENTRON PAC3200 über Modbus TCP/IP erfassen? |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 03/14/2022 13:12:10 |
|
14.03.2022 12:22 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 29.07.2024 Beiträge: 33436 Bewertung:
|
Und hier der Link zum Gerätehandbuch des PAC4200. Systemhandbuch Multifunktionsmessgerät SENTRON PAC4200 |
14.03.2022 13:22 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 29.07.2024 Beiträge: 33436 Bewertung:
|
Du hast nicht geschrieben, welche LOGO! du genau hast. LOGO! 8.1, LOGO! 8.2 oder LOGO! 8.3? Ich habe dir mal ein Beispiel für eine LOGO! 8.1 und/oder LOGO! 8.2 erstellt. In der Verbindungstabelle kannst du die Startadresse der VWs auf deine Belange ändern, hier ist sie 0. Dementsprechend musst du dann natürlich auch die Adressen in den F/I-Konvertern anpassen. DateianhangPAC4200_Wirkleistung_Modbus.zip (157 Downloads) |
15.03.2022 14:30 | |
Beigetreten: 18.04.2015 Letzter Bes: 17.03.2023 Beiträge: 148 Bewertung:
|
Unter folgendem Link kann man die gesuchten Paramter heraussuchen und Eintragen. Zu beachten ist, dass der Offset sich um +1 verschiebt. Möchte man also wie in meiner Fragenstellung die Gesamtwirkleistung erhalten kommt man laut Tabelle auf 65 und trägt anschließend 66 ein und der Wert wird korrekt übergeben. https://support.industry.siemens.com/cs/mdm/34261595?c=114442594315&lc=de-DE |
Folgen Sie uns auf